Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quelles sont les possibilités d'indexation dans PL7-Pro ?
Exemples de différentes affectations indexées autorisées avec PL7 :
- %Q2.0:=%M0[%MW100];
- %Q2.0[%MW100]:=%M0[%MW100];
- %Q2.0:16:=%MW0[%MW100];
- %Q2.0[%MW100]:=%M0;
- %Q2.0[%MW100]:=%M0[%MW100];
L'exemple suivant n'est pas autorisé :
- %Q2.0[%MW100]:16:=%MW0;
Remarque :
Dans %Q2.0[%MW100] , l'index %MW100 porte sur le rang 0 du bit de sortie mais il n'existe pas de moyen d'indexer le numéro 2 de la position dans le rack.
En savoir plus
Gamme:
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus
Gamme: