Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Comment définir un interrupteur à fusibles GS2 ou GS1 (poignée, contact auxiliaire, rallonge d'axes) ?
L'interrupteur à fusible GS1 n'est pas systématiquement remplacé par l'interrupteur à fusibles GS2 puisque la position de poignée "intérieure lattérale droite" n'a pas été reconduite sur ce dernier interrupteur.
Détermination d'un GS2 neuf
Pour déterminer un GS2 neuf, procéder par élimination en ouvrant l'onglet "Référence complète GS1-GS2" du fichier joint puis utiliser les ascenseurs des différentes colonnes :
- calibre en A
- le calibre des fusibles
- le nombre de pôles
- le type de bloc,
===> détermination de la référence produit
A partir cette référence produit, sur la même ligne seront énoncés tous les auxiliaires suivants :
- bloc,
- poignée,
- contacts auxiliaires,
- rallonge de poignée,
- cache borne,
- bornes à cages,
- verrouillage pour poignée extérieure,
- kit de montage à plat,
Exemple
Rénovation d'un GS1
Il est nécessaire d'utiliser le second onglet "Substitution du GS1"
Choix d'un interrupteur à fusible GS2
Published for:Schneider Electric France
Pièce(s) jointe(s)
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: