VIJEO DESIGNER (V6.2) : Comment éditer des variables de lien pour récupérer les variables/symboles de l'automate ?
Il est possible de récupérer des variables avec leurs symboles (ou mnémoniques) venant de l'automate (avec les fichiers symboles (.XVM) ou application).
Pour cela :
Il est également possible d'accéder aux "Variables de lien..." par le menu "Variable", mais il faut au préalable sélectionner "Variables" dans le "Navigateur" sinon le sous-menu sera grisé.
Pour cela :
- Dans le "Navigateur", faire un clic droit sur "Variables" et sélectionner "Variables de lien..." :
Il est également possible d'accéder aux "Variables de lien..." par le menu "Variable", mais il faut au préalable sélectionner "Variables" dans le "Navigateur" sinon le sous-menu sera grisé.