Peut-on faire de l'envoi et de la réception de SMS avec les automates de la gamme M340 ?
Il est possible de faire de l'envoi et de la réception de SMS avec les automates de la gamme M340.
Cette communication se fera à travers un Modem GSM de type SR2MOD02 ou SR2MOD03.
Pour une mise en oeuvre effective, il faudra acheter une carte SIM qui sera insérée dans le Modem GSM SR2MODxx (libre d'opérateur).
Cette communication se fera à travers un Modem GSM de type SR2MOD02 ou SR2MOD03.
Pour une mise en oeuvre effective, il faudra acheter une carte SIM qui sera insérée dans le Modem GSM SR2MODxx (libre d'opérateur).
Publié pour: Schneider Electric France