Quelle est la différence entre la classe H et la classe F pour les transformateurs secs enrobés Tricast ?
La principale différence dans la désignation des classes a trait à la tenue aux températures du matériau isolant dans les transformateurs secs enrobés Tricast. Ainsi, pour la classe H la tenue aux températures est de 180 ⁰C pour les enroulements et elle est de 155 ⁰C dans le cas de la classe F, pour une température ambiante théorique de 40 ⁰C.
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.