Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quels sont les différents modes opératoires des variateurs Lexium de référence LXM28 ?
Plusieurs types de fonctionnement ou modes opératoire sont proposées à partir d'un LXM28 pour piloter l’application :
Ces 3 types de fonctionnement ou modes opératoires sont décrits dans ce dossier.
Il en existe d’autres :
Il est nécessaire de consulter la fiche suivante contenue dans le lien suivant :
Comment tester et mettre en service aisément un variateur LXM28
- Velocity : fonctionnement en variateur de vitesse : la consigne est fournie un signal analogique de type 0-10V ou 4-20 mA, le variateur fournit une vitesse proportionnelle à cette consigne,
- Torque : fonctionnement en variateur de couple : la consigne est fournie un signal analogique de type 0-10V ou 4-20 mA, le variateur fournit une couple proportionnel à cette consigne,
- Position Sequence : 32 positions différentes sont enregistrables dans le variateur, elles peuvent être activées par des combinaisons d’entrées TOR,
Ces 3 types de fonctionnement ou modes opératoires sont décrits dans ce dossier.
Il en existe d’autres :
- CanOpen : Le variateur LXM28 ne peut plus être piloté par les E/S TOR ou analogiques du bornier, ni par l’aficheur intégré, seulement avec son port Canopen,
- Pulse : le variateur est piloté par une fréquence.
Il est nécessaire de consulter la fiche suivante contenue dans le lien suivant :
Comment tester et mettre en service aisément un variateur LXM28
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: