Quelle est la différence entre un disjoncteur GB2 et un C60 ?
Ces 2 produits sont issues de deux cultures différentes maintenant réunies au sein de la société Schneider Electric :
- Le disjoncteur GB2, issu de la marque Télémécanique, est dédié à des environnements industriels.
- Le disjoncteur C60, issu de la marque Merlin Gérin, est dédié principalement à des environnements résidentiels et petit tertiaire;
toutefois, les disjoncteurs C60 respectant la courbe D sont adaptés à l'industrie.
En effet les disjoncteurs de courbe D ont un seuil de déclenchement magnétique compris entre 10 et 14 In comparable à celui du GB2 dont le seuil de déclenchement magnétique est compris entre 12 et 16 In.
Du part son aptitude à être implanté dans tous les environnements industriels, résidentiels et tertiaires, le disjoncteur C60 existe sous des formes beaucoup plus variées que le disjoncteur GB2, les écarts les plus intéressants sont les suivants :
- possibilité de monter un bloc différentiel sur la droite du disjoncteur,
- existe en bipolaire, tripolaire et tétrapolaire,
- disponible avec plusieurs pouvoirs de coupure :
par exemple sous 400VAC,
- C60N : 10 kA,
- C60H : 15 kA,
- C60L : 25 kA pour calibre inférieur ou égal à 25A, 20 kA pour calibres 32 et 40A, 15 kA pour calibre 50 et 63A.
- disponible en 5 types de courbes de déclenchement, la courbe C étant le plus standard (applications générales).
Pour conclure, ces 2 produits sont assez différents et doivent être correctement choisis en fonction de l'utilisation souhaitée (type de charge, pouvoir de coupure, besoin de bloc vigi ou non, etc.).