En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quelle est l'équivalent des démarreurs type VR1, VR2, VR1BG et VR1LG ?

Variateur de tension statorique – gamme Statovar


Le principe de fonctionnement des statovars consistait à faire varier la tension au stator pour augmenter ou diminuer la vitesse via une entrée analogique sur laquelle était appliquée la consigne.

Ces produits étaient chargés d'alimenter des moteurs asynchrones classiques pour des applications standards n'exigeant ni précision de couple ou de vitesse ( ventilation).

La puissance maximum de cette gamme de produit s'étageait jusqu'à 127 kW.
Les références produit étaient  :
  • VR1SAxx,
  • VR1BHxx,
  • VR1LHxx.

Ils peuvent être remplacés par des variateurs de vitesse de type ATV12, ATV312, ATV212 (si HVAC), voir ATV61/ATV71 et à ce jour ATV600 suivant les puissances souhaitées et suivant les alimentations disponibles.

Gradateur de tension statorique – gamme Gradivar


Le principe de fonctionnement consistait à appliquer une rampe de tension au stator ascendante ou descendante au démarrage ou à l'arrêt. Il s'agit donc d'un démarreur et non pas d'un variateur.

Ces produits étaient chargés d'alimenter des moteurs asynchrones classiques pour des applications standards n'exigeant ni précision de couple ou de vitesse ( ventilation).

La puissance maximum de cette gamme de produit s'étageait jusqu'à 127 kW. En voici les principales références :
  • VR1SAxxS011,
  • VR1BGxx,
  • VR1LGxx,
  • VR2SAxx,
  • VR2BGxx,
  • VR2LGxx.


Ils peuvent être remplacés par les démarreurs ATS01, ATS22 et ATS48.

Variateur de tension statorique et de résistance rotorique – gamme Statovar


Le principe de fonctionnement de ce type de produit consistait à :
  • faire varier la tension au stator pour augmenter ou diminuer la vitesse via une entrée analogique sur laquelle était appliquée la consigne,
  • faire varier la résistance au rotor pour augmenter le couple ( surtout utilisé à basse vitesse).

Ces produits étaient chargés d'alimenter des moteurs à bagues ( à rotor bobiné) pour les applications pointues exigeant couple et précision de vitesse.

En voici les principales références et caractéristiques :
  • VR1ABxx – année 1984 – 4 quadrants - levage, translation, forts couples – moteur à bagues – Jusqu’à 25 kW
  • VR1APxx - VR1AQxx - VR1BRxx – 1985 - 2 quadrants - Levage , grues – Jusqu’à 170 kW

Ces produits peuvent être remplacés par des ATV71 et à ce jour ATV900.

Variateur de résistance rotorique – gamme Rotovar

Le principe de fonctionnement de ce type de matériel consistait à faire varier la résistance au rotor via des caissons de résistance qui étaient shuntés au fur et à mesure de la prise de vitesse du moteur,
  • au démarrage, faible vitesse, résistance maximum au rotor , fort couple , fort glissement
  • En fin de démarrage, vitesse nominale, résistance minimum au rotor, couple plus faible, glissement faible.


Ces produits étaient chargés d'alimenter des moteurs à bagues ( à rotor bobiné) pour les applications exigeant de très forts couples au démarrage (levage).

En voici les principales références et caractéristiques :

  • VR1AKxx et VR1BKxx -  jusqu’à 300 kW


Ces produits doivent être remplacés par de variateurs ATV71et à ce jour ATV900.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?

Sélectionnez le bon produit

Sélectionnez le bon produit

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

Centre d'aide

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.

  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies