Est-il possible d’installer un Bloc Différentiel Vigi sur un interrupteur Compact NSX250NA ?
OUI, un bloc différentiel Vigi peut être installé sur un interrupteur Compact NSX.
La gamme d’interrupteur NSX, appellation NA (NSX100NA par exemple), reçoit les blocs différentiels des disjoncteurs NSX.
Gamme NSX100/160/250
Gamme NSX400/630
les produits actuels (gamme 400/630) ont une nouvelle plage de réglage à partir de 30mA jusqu'à 30A
Ancien réglage :
Publié pour: Schneider Electric France