{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Comment raccorder un contacteur heures creuses type (ou contacteur jour/nuit) ?

Comment raccorder un contacteur heures creuses (ou contacteur jour nuit) ?

Présentation

Le contacteur heures creuses est aussi appelé contacteur jour nuit ou contacteur à commande manuelle. Il permet dans la plupart des cas de gérer l’alimentation d’un chauffe-eau électrique en fonction de la tarification du fournisseur d’énergie. Le ballon d’eau chaude (ou cumulus) est ainsi mis sous tension que lorsque le coût du kWh est le moins élevé.
Il dispose en face avant d’un commutateur avec trois positions :
  • Marchée forcée (I),
  • Arrêt forcé (O),
  • Marche automatique (Auto) qui ouvre et ferme le contact en fonction du signal fourni par le compteur du fournisseur d’énergie.

Matériels nécessaires

Schneider Electric propose de nombreuses références de contacteurs heures creuses. Voici celles pour une installation monophasée (tension de commande 230 Vca) :
  • Pour le résidentiel (Resi9) :
    • Tableau avec la technologie embrochable XE : combiné contacteur 20 A + disjoncteur XE 20 A préassemblés réf. R9ECT620
    • Tableau avec le technologie peignable XP : contacteur 20 A pré-équipé avec un mini-peigne pour le raccorder avec un disjoncteur réf. R9PCTH20
  • Pour le tertiaire :
    • Offre DT40 : contacteur 25 A pré-équipé avec un peigne pour le raccorder avec un disjoncteur réf. A9C15188
    • Offre DT40 : contacteur silencieux 20 A réf. A9C15031
    • Offre iC60 : contacteur 25 A réf. A9C25732

Matériels nécessaires

La protection du circuit d’un chauffe-eau nécessite :
- un interrupteur différentiel 30 mA de type AC qui protège l'ensemble de l'installation,
- un disjoncteur de calibre 2 A qui protège l'alimentation de la bobine du contacteur heures creuses,
- un disjoncteur 20 A qui protège l’alimentation du ballon d'eau chaude .

Schéma de câblage d’un contacteur jour nuit

Schéma

Schneider Electric France

Pièce(s) jointe(s)
SCHEMA CONTATEUR HEURE CREUSE.JPG.jpg [51.9 KB]
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: