VIDEO : Comment distribuer les câbles dans la GTL du tableau électrique Resi9 ?
Problème ou besoin rencontré :
Cette vidéo traite de la gestion des câbles d'arrivée et de départ courant fort/faible et du compartimentage dans la GTL Resi9.Mode opératoire :
1. Déployer le corps de la GTL2. Monter les séparateurs courant fort/faible.
3. Fixer les arrivées sous gaine
4. Monter le capot Enedis
5. Déployer et fixer les départs des câbles courant fort/faible
6. Monter les supports de câbles
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.