Chiffres clés
Depuis le 16 juin 2021, l’aéroport Saint-Exupéry de Lyon accueille dans son terminal aérien le premier hôtel Moxy. Un établissement moderne et connecté, décoré en l'honneur des inventeurs du cinéma Auguste et Louis Lumière. Il est entièrement équipé par Schneider Electric, à la fois pour satisfaire sa clientèle business exigeante que pour optimiser l’efficacité opérationnelle et énergétique et l’utilisation des ressources de l’hôtel.
L’hôtel Moxy Lyon comporte :
- 123 chambres,
- un espace bar restaurant,
- deux salles de réunions,
- une salle de fitness.
Objectif : entre 10% et 30% de réduction de la consommation énergétique de l’hôtel.
Comment concevoir l’hôtel de demain ?

Accueillir de plus en plus de clients dans l’établissement hôtelier sans pour autant augmenter la facture d’électricité, tout en garantissant un confort optimal aux clients. Il fallait installer des produits design qui s’intègrent parfaitement au style de l’hôtel. Enfin, il était primordial de garantir l’efficacité, la qualité et la fiabilité de l’énergie ainsi que l’optimisation de la gestion de l’énergie et des opérations de maintenance de l’hôtel Moxy. Grâce à la solution EcoStruxure™ Building Operation, il est possible de :
- régler individuellement la climatisation dans les chambres,
- couper une fonctionnalité à distance si nécessaire ou la mettre en marche,
- piloter les pompes à chaleur,
- régler automatiquement la température des chambres,
- superviser l’ensemble du système (être alerté en cas d’incidents, bénéficier au quotidien de relevés d’informations sur l’état des 150 éclairages d’ambiance et de leurs variations, des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur).

- Logiciel de GTB EcoStruxure™ Building Operation, pour une vision globale des consommations d’énergie (eau et électricité),
- Onduleur de sécurité pour la protection du matériel informatique : Alimentation Electrique de Sécurité désenfumage + onduleurs pour baies IT,
- Batteries de condensateurs,
- Tableau Général Basse Tension (TGBT) Prisma,
- Tableau électrique Resi9 dans les chambres,
- Coffrets divisionnaires Pragma,
- Appareillages Odace gris anthracite dans toutes les chambres de l’hôtel,
- Appareillages Odace blanc dans les parties communes,
- Ecran KNX Multitouch Pro : gestion des lumières des espaces communs (lobby, restaurant, bar, salle de coworking).

• le monitoring pour une meilleure gestion énergétique,
• un contrôle des postes critiques,
• des actions de maintenance peu impactantes.
« Les solutions d’efficacité énergétique installées dans l’hôtel Moxy de l’aéroport de Lyon ont permis d’accueillir de plus en plus de clients lorsque la situation sanitaire s’est normalisée, sans augmenter la facture d’électricité, tout en bénéficiant d’un confort optimal » Alexandre Laidet, Global Strategic Account Executive pour le marché Hôtel chez Schneider Electric.

En route vers les bâtiments du futur

Consultez notre blog

EcoStruxure pour les hôtels