Les zones à risque pour les incendies d'origine électrique dans les bâtiments tertiaires
-
Les facteurs de risque d'incendie que l'on peut trouver dans les tableaux de distribution principaux et secondaires à basse tension (BT) comprennent : une intensité élevée en fonctionnement normal, un courant de court-circuit élevé, une densité élevée, des barres omnibus nues dans les compartiments qui créent un problème d'élévation de la température, des problèmes de connexion électrique et la possibilité de défauts d'arc interne.
Panneau de contrôle d'une machine avec un nombre élevé de connexions, interrupteurs, alimentations auxiliaires, transformateurs et, en particulier, les variateurs de vitesse doivent également être conçus et fabriqués avec soin pour réduire le risque d'incendie d'origine électrique.
Les solutions de Schneider Electric incluent : -
Un défaut d'isolement entre un conducteur de ligne et la terre dans des environnements poussiéreux et humides, par exemple, peut entraîner un défaut d'arc de faible intensité que le conducteur de ligne peut supporter , mais qui reste suffisamment élevé pour déclencher un incendie. Certains tests ont montré qu'un courant de défaut de 300 mA peut induire un risque réel d'incendie.
Une surface isolante polluée et humide peut permettre de petites décharges électriques, ce qui entraîne des dépôts de carbone qui augmentent la conductivité. Si la fuite de courant dépasse 300 mA, les dépôts de carbone et l'isolation peuvent rapidement s'enflammer et provoquer un risque d'incendie.
Pour garantir la protection de vos circuits d'alimentation et de distribution contre l'incendie : Les dispositifs à courant résiduel (DDR) peuvent être efficaces pour protéger contre ces risques lorsqu'ils détectent des courants de fuite inférieurs à 300 mA.
Schneider Electric propose un certain nombre de solutions, notamment : -
Les circuits de distribution terminale présentent les mêmes risques que ceux décrits dans les circuits de puissance et de distribution, mais en outre, en raison de la quantité de connexions, de la faible section transversale et de la méthode d'installation des câbles (moins de protection mécanique), le risque d'endommagement des câbles est plus élevé que dans les circuits d'alimentation et de distribution.
Selon la série de normes internationales IEC60364 et les normes associées locales, l'utilisation de DDR avec une sensibilité inférieure à 300 mA pour protéger contre le courant de fuite à la terre est considérée comme une protection efficace contre le risque d'incendie causé par une défaillance d'isolation.
Schneider Electric produit trois catégories de DDR – DDR additifs mis à la terre, RCCB et RCBO – utilisables dans les installations de tableaux secondaires et finaux :
Prévenir un incendie d'origine électrique dans votre installation
Découvrez comment aller au-delà des normes d'installation électrique. Notre guide gratuit de prévention des incendies d'origine électrique aborde le risque d'incendie causé par des courants électriques inférieurs aux seuils de protection contre les surintensités. Il met l'accent sur les solutions les plus récentes en matière de sécurité incendie pour réduire ces risques dans les installations nouvelles et existantes des bâtiments commerciaux.
Découvrir les solutions de prévention des incendies et améliorer la sécurité de vos installations
Produits et logiciels proposés
Découvrez nos dernières actualités sur les systèmes d'alimentation connectés
Que vous conceviez, construisiez ou installiez des produits de distribution électrique dans des bâtiments commerciaux, Schneider Electric peut vous aider à réaliser votre travail efficacement et rapidement. Nos programmes de partenariat offrent des formations, des webinaires, des outils, des ressources et bien plus encore.
Besoin d'aide ?
Connaissez-vous les dernières technologies de prévention des incendies d'origine électrique ?
Lors de l'évaluation de tous les risques associés à un bâtiment ou à une installation, les incendies d'origine électrique doivent être une priorité absolue. Quoi qu'il en soit, malgré leur fréquence et leurs causes potentielles nombreuses, il est facile de les prévenir en adoptant la bonne approche. En intégrant des solutions connectées sur leur circuit, un ingénieur-conseil se protège des dangers souvent inconnus d'une installation défaillante et de composants vieillissants. Ainsi, la prévention intelligente des incendies d'origine électrique assure une protection fiable et une tranquillité d'esprit.
Lors de l'évaluation de tous les risques associés à un bâtiment ou à une installation, les incendies d'origine électrique doivent être une priorité absolue. Quoi qu'il en soit, malgré leur fréquence et leurs causes potentielles nombreuses, il est facile de les prévenir en adoptant la bonne approche. En intégrant des solutions connectées sur leur circuit, un ingénieur-conseil se protège des dangers souvent inconnus d'une installation défaillante et de composants vieillissants. Ainsi, la prévention intelligente des incendies d'origine électrique assure une protection fiable et une tranquillité d'esprit.