Consulter notre FAQ
Comment trouver le firmware du contrôleur M221 correspondant à la version de SoMachine Basic installée sur votre PC ?
Après avoir installé le logiciel SoMachine Basic sur votre PC (ou après avoir installé une mise à jour), vous trouverez le firmware correspondant à cette version logicielle sur votre PC dans le répertoire "SoMachine Basic" (sous "Schneider Electric") qui a été créé à l'installation du logiciel (plus précisément dans le sous-répertoire "Firmwares & PostConfiguration", puis "M221", puis :
Le fichier se nomme : M221.mfw
Exemple pour la version V1.3 SP1 :
Par défaut, sous Windows 7, le fichier se trouve sous la racine :
C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\SoMachine Basic\Firmwares & PostConfiguration\M221\V1.3.2.1
- "V1.3.2.1" pour la version V1.3 SP1
- ou "V1.4.0.2" pour la version V1.4
Le fichier se nomme : M221.mfw
Exemple pour la version V1.3 SP1 :
Par défaut, sous Windows 7, le fichier se trouve sous la racine :
C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\SoMachine Basic\Firmwares & PostConfiguration\M221\V1.3.2.1