Márkánk

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!
		
Hogyan segíthetünk ma?
Why does the SNMP value reading from upsAdvOutputCurrent show 0 A with small loads attached to Smart UPS products?

Issue

Why does the SNMP value reading from upsAdvOutputCurrent show 0 A with small loads attached to the Smart UPS?

Product Line
  • UPS Network Management Card 1 (NMC1) - AP9617, AP9618, AP9619
  • UPS Network Management Card 2 (NMC2) - AP9630/AP9630CH, AP9631/AP9631CH, AP9635/AP9635CH
  • Various Smart UPS models


Environment
  • All serial numbers
  • All firmware versions
  • SNMP users
  • Users with small UPS loads


Cause

The SNMP value upsAdvOutputCurrent reflects the current in amperes drawn by the load of the UPS.

In Smart UPS units, if the load connected to the UPS is less than one ampere, this value shows 0 A. This is due to the UPS units ability to measure small loads accurately. With small loads, the rate of accuracy is low. With a larger load, the UPS will provide a more accurate load rating.


Resolution

We recommend to query other SNMP values such as upsAdvOutputLoad, which gives a more accurate rating of the load in %.

Schneider Electric Hungary

Tudjon meg még többet
Tartomány:
Tudjon meg még többet
Tartomány:

Segítségre van szüksége?

  • Termékválasztó

    Gyorsan és egyszerűen megkeresheti az alkalmazásához illeszkedő termékeket és tartozékokat.

  • Árajánlat kérése

    Kezdje meg vásárlását online, és szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot.

  • Hol vehetem meg?

    Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.

  • Help Center

    Egyetlen helyen megtalálhatja az igényeinek megfelelő támogatási információforrásokat.

  • Termékdokumentációk
  • Szoftverletöltések
  • Termékválasztó
  • Termékkiváltás és -csere
  • Súgó és ügyfélkapcsolati központ
  • Irodakereső
  • Árajánlat kérése
  • Hol kapható?
  • Állások
  • Vállalati profil
  • Etikátlan magatartás bejelentése
  • Hozzáférhetőség
  • Hírek
  • Befektetők
  • EcoStruxure
  • Álláskeresés
  • Blog
  • Adatvédelmi szabályzat
  • Cookie-kra vonatkozó szabályzat
  • Cookie-beállítások módosítása