Márkánk

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!
		
Hogyan segíthetünk ma?
Why does ESXi host shutdown fail if the DNS server is offline?
Issue:
PowerChute fails to shut down ESXi host/s when the DNS server is offline.

Product Line:
PowerChute Business Edition Agent versions 9.0.3, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.5, 10.x
PowerChute Network Shutdown versions 2.2.3, 2.2.4, 3.0, 3.0.1


Environment:
VMware Virtual Management Assistant (vMA)


Cause:
PowerChute runs a script the pulls the host name/s from vifptarget library. If the DNS server is running as virtual machine (VM) and has been shut down or the DNS server is off line the ESXi host name/s cannot be resolved causing the shut down to fail.

NOTE: PowerChute Network Shutdown version 3.1 and 4.x do not utilize vifptarget library. If running older versions of PowerChute Network Shutdown we recommend updated to the latest version.

Comparability information for PowerChute Network Shutdown can be found here.

To download the latest version of PowerChute Network Shutdown click here.


Solution:
Add the ESXi host/s to /etc/hosts file

Schneider Electric Hungary

Tudjon meg még többet
Tartomány:
Kategória:
Tudjon meg még többet
Tartomány:
Kategória:

Segítségre van szüksége?

  • Termékválasztó

    Gyorsan és egyszerűen megkeresheti az alkalmazásához illeszkedő termékeket és tartozékokat.

  • Árajánlat kérése

    Kezdje meg vásárlását online, és szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot.

  • Hol vehetem meg?

    Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.

  • Help Center

    Egyetlen helyen megtalálhatja az igényeinek megfelelő támogatási információforrásokat.

  • Termékdokumentációk
  • Szoftverletöltések
  • Termékválasztó
  • Termékkiváltás és -csere
  • Súgó és ügyfélkapcsolati központ
  • Irodakereső
  • Árajánlat kérése
  • Hol kapható?
  • Állások
  • Vállalati profil
  • Etikátlan magatartás bejelentése
  • Hozzáférhetőség
  • Hírek
  • Befektetők
  • EcoStruxure
  • Álláskeresés
  • Blog
  • Adatvédelmi szabályzat
  • Cookie-kra vonatkozó szabályzat
  • Cookie-beállítások módosítása