Márkánk

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!
		
Hogyan segíthetünk ma?
Modbus communication on a Uniflair unit.

Issue:
Modbus communication on a Uniflair unit.

Product line:
Uniflairl.

Environment:
All Models and Serial Numbers.

Cause:
Install.

Resolution:
MODBUS RTU

Scenario 1

Modbus is a communication protocol very famous and used all over the world. It’s quite easy and not so structured.

•          It has been developed at the end of ’70 from Modicom

•          The communication is multidrop, with Master and Slaves

•          It is not used only with industrial application

•          Serial communication: RS232 or RS485 half duplex

•          Protocol type: Modbus RTU (1 byte = 2 hexadecimal words) and Modbus ASCII (1 byte = 2 ASCII  words).

Configurable Baud rate (max 19200)

Modbus RTU

serial cardresistorgateway

The units, all fitted with the serial card, are connected:

• each unit with the RS485 cable;

• last unit with the final resistor;

• first unit with the Gateway.

To realize a local net to be connected to a BMS working with Modbus, it’s necessary:

• 1 gateway LBM every 16 units;

• 1 serial card RS485 for every controller;

• 1 terminal line (120 Ω);

• PC for the gateway configuration.

Scenario 2

Units fitted with pCO1, upCOxs

Network with Modbus RTU Protocal

Terminal line RS485 serial card

To realize a local net to be connected to a BMS working with Modbus, it’s necessary:

• 1 RS485 serial card for every controller;

• 1 terminal line (120 Ω);

• PC for the gateway configuration.

Schneider Electric Hungary

Tudjon meg még többet
Tartomány:
Tudjon meg még többet
Tartomány:

Segítségre van szüksége?

  • Termékválasztó

    Gyorsan és egyszerűen megkeresheti az alkalmazásához illeszkedő termékeket és tartozékokat.

  • Árajánlat kérése

    Kezdje meg vásárlását online, és szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot.

  • Hol vehetem meg?

    Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.

  • Help Center

    Egyetlen helyen megtalálhatja az igényeinek megfelelő támogatási információforrásokat.

  • Termékdokumentációk
  • Szoftverletöltések
  • Termékválasztó
  • Termékkiváltás és -csere
  • Súgó és ügyfélkapcsolati központ
  • Irodakereső
  • Árajánlat kérése
  • Hol kapható?
  • Állások
  • Vállalati profil
  • Etikátlan magatartás bejelentése
  • Hozzáférhetőség
  • Hírek
  • Befektetők
  • EcoStruxure
  • Álláskeresés
  • Blog
  • Adatvédelmi szabályzat
  • Cookie-kra vonatkozó szabályzat
  • Cookie-beállítások módosítása