Issue:
PowerChute Network Shutdown is unable to shut down and start up Nutanix Files VMs via SSH when vCenter is offline if vCenter is on a different network subnet than the Nutanix Files VMs
Products:
PowerChute Network Shutdown v4.x
Environment:
PowerChute configured with Nutanix support with VMware as hypervisor
vCenter Server deployed as a VM outside or inside of the Nutanix Cluster
Nutanix Files version 3.8.1.1
Solution:
Deploy PowerChute Network Shutdown on the same subnet as the Nutanix Files VMs or modify the firewall rules on the Nutanix Files VMs to allow SSH connection from PowerChute (not recommended).
PowerChute Network Shutdown is unable to shut down and start up Nutanix Files VMs via SSH when vCenter is offline if vCenter is on a different network subnet than the Nutanix Files VMs
Products:
PowerChute Network Shutdown v4.x
Environment:
PowerChute configured with Nutanix support with VMware as hypervisor
vCenter Server deployed as a VM outside or inside of the Nutanix Cluster
Nutanix Files version 3.8.1.1
Solution:
Deploy PowerChute Network Shutdown on the same subnet as the Nutanix Files VMs or modify the firewall rules on the Nutanix Files VMs to allow SSH connection from PowerChute (not recommended).
Közzététel célja: Schneider Electric Hungary


Segítségre van szüksége?
Termékválasztó
Gyorsan és egyszerűen megkeresheti az alkalmazásához illeszkedő termékeket és tartozékokat.
Árajánlat kérése
Kezdje meg vásárlását online, és szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot.
Hol vehetem meg?
Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.
Help Center
Egyetlen helyen megtalálhatja az igényeinek megfelelő támogatási információforrásokat.