Merek kami

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.
		
Bagaimana kami dapat membantu Anda hari ini?
Can I specify the ethernet port when using the webgate on the Magelis XBTGT?


Yes. There are two parts to Webgate: Port 80 (default) is to connect to the Web Server, Port 6000 (default) is for the data portion (showing the values in the variables) which is the heart of Web Gate.

The Data Sharing option is above the Webgate option in the property inspector on the target. When you enable Webgate, Data Sharing is also enabled automatically.

The specified port in the Data Sharing section is where the Webgate client would go to get the data. In the example below port 7001 is the data port for Webgate.

Property Inspector


Schneider Electric Indonesia

Jelajahi lebih lanjut
Rentang:
Jelajahi lebih lanjut
Rentang:
  • Dokumentasi Produk
  • Unduhan Perangkat Lunak
  • Pemilih Produk
  • Penggantian dan Penggantian Produk
  • Pusat Bantuan dan Kontak
  • Temukan Kantor kami
  • Dapatkan penawaran harga
  • Tempat Pembelian
  • Komunitas Schneider Electric
  • Karier
  • Profil Perusahaan
  • Melaporkan pelanggaran
  • Aksesibilitas
  • Newsroom
  • Investor
  • EcoStruxure
  • Pencarian Pekerjaan
  • Blog
  • Kebijakan Privasi
  • Pemberitahuan Cookie
  • Ketentuan penggunaan
  • Change your cookie settings