Browsing the Diagram Application in Web applications displays the error message "The stylesheet is too complex"
Product
StruxureWare Power monitoring (SPM) 7.0.1
Environment
.Net Framework 4.5 and later
Cause
With changes to the .Net Framework in 4.5, if a diagram has more than 170 status objects on a single page this error message is displayed.
Resolution
SPM 7 does not officially support .Net 4.5. This issue does not occur if using .Net 4.0 or later versions of Software.
Diterbitkan untuk: Schneider Electric Indonesia


Perlu bantuan?
Mulai di sini!
Temukan jawaban sekarang. Cari solusi sendiri, atau hubungi salah satu pakar kami.
Hubungi Dukungan
Hubungi tim layanan pelanggan kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, bantuan teknis, penanganan keluhan, dan lainnya.
Tempat pembelian
Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.
Jelajahi FAQ
Dapatkan jawaban yang Anda butuhkan dengan menelusuri Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) berdasarkan topik.
Hubungi Bagian Penjualan
Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.