Merek kami

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.
		
Bagaimana kami dapat membantu Anda hari ini?
What is the difference between ONAN and KNAN transformer in Oil Distribution Transformers?

Article available in these languages: Czech

The designation of cooling types of the oil distribution transformers depend on the fire point of the oil being used in the transformer. Mineral oils are symbolized with "O" since their fire point is below 300°C. Non-mineral oils such as silicone oil, Synthetic Ester (which is also known in the market by the famous brand "Midel") and Natural Ester (vegetable oils) are designated with "K" since their fire point is above 300°C. Non-mineral oils are more expensive but they have different advantages based on the application area of the transformers asked. Non-mineral oils can be devided into two types: synthetic ones and natural ones. Both have higher flashing points and thus are more safe to use in explosive areas defined as Zone 1 and Zone 2. KNAN transformers do have a bigger footprint compared to a mineral oil filled transformer. The heat dissipation factor for mineral oil compared to a non-mineral oil is higher; thus, the tank design is kept bigger. Higher-temperature-withstanding-active parts can be designed with non-mineral oils. Mineral oils are suitable for A-class design. (IEC-60076-14-2009)

Schneider Electric Indonesia

Perlu bantuan?

  • Mulai di sini!

    Temukan jawaban sekarang. Cari solusi sendiri, atau hubungi salah satu pakar kami.

  • Hubungi Dukungan

    Hubungi tim layanan pelanggan kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, bantuan teknis, penanganan keluhan, dan lainnya.

  • Tempat pembelian

    Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.

  • Jelajahi FAQ

    Dapatkan jawaban yang Anda butuhkan dengan menelusuri Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) berdasarkan topik.

  • Hubungi Bagian Penjualan

    Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.

Saya ingin menerima berita dan info komersial dari Schneider Electric dan afiliasinya melalui sarana komunikasi elektronik seperti email, dan saya setuju dengan pengumpulan informasi ketika membuka dan mengeklik pada email-email ini (menggunakan piksel yang tak terlihat dalam gambar), untuk mengukur dan menyempurnakan kinerja komunikasi. Untuk detail selengkapnya, silakan baca Kebijakan Privasi.

  • Dokumentasi Produk
  • Unduhan Perangkat Lunak
  • Pemilih Produk
  • Penggantian dan Penggantian Produk
  • Pusat Bantuan dan Kontak
  • Temukan Kantor kami
  • Dapatkan penawaran harga
  • Tempat Pembelian
  • Karier
  • Profil Perusahaan
  • Melaporkan pelanggaran
  • Aksesibilitas
  • Newsroom
  • Investor
  • EcoStruxure
  • Pencarian Pekerjaan
  • Blog
  • Kebijakan Privasi
  • Pemberitahuan Cookie
  • Ketentuan penggunaan
  • Change your cookie settings