Issue:
Unable to see nPr in the SIn menu on the Altivar Process ATV630
Product Line:
ATV630
Environment:
All
Cause:
Programming
Resolution:
This occurs when CONF > FULL > DRC- > ASY –
**When the ATV320 replaces ATV312, the correct setting is CoS**
Unable to see nPr in the SIn menu on the Altivar Process ATV630
Product Line:
ATV630
Environment:
All
Cause:
Programming
Resolution:
This occurs when CONF > FULL > DRC- > ASY –
- nPC is set to CoS
**When the ATV320 replaces ATV312, the correct setting is CoS**
Diterbitkan untuk: Schneider Electric Indonesia




Perlu bantuan?
Pemilih produk
Temukan produk dan aksesoris yang tepat untuk aplikasi Anda secara cepat dan mudah.
Dapatkan Penawaran Harga
Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.
Tempat pembelian
Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.
Pusat Bantuan
Temukan sumber daya dukungan untuk seluruh kebutuhan Anda, di satu tempat.