Merek kami

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.
		
Bagaimana kami dapat membantu Anda hari ini?
Why Can't I connect to a Quantum high end CPU running FW >= 3.6 using UnityPro <= 7.0 ?
The latest Quantum CPU Firmware version compatible with UnityPro 7.0 is the version 3.53

I can connect UnityPro 7.0 (and lower verions) to a Quantum CPU running firmware 3.6 when the CPU is in NOCONF state, but once it is loaded with an application, the connection becomes impossible.

Due to cyber security enhancements, from Quantum CPU FW version 3.6 it is no more possible to connect UnityPro V7.0 (and lower versions) to such a CPU.
There is no other way but upgrading to a later UnityPro/Control Expert software version
side effect : the latest UnityPro version able to connect to Quantum Safety CPUs being UnityPro 7.0, there is no other way but keeping a UnityPro version 7.0 in a dedicated PC or a VM to be able to connect to this CPU range.

Schneider Electric Indonesia

Jelajahi lebih lanjut
Produk:
Jelajahi lebih lanjut
Produk:

Perlu bantuan?

  • Pemilih produk

    Temukan produk dan aksesoris yang tepat untuk aplikasi Anda secara cepat dan mudah.

  • Dapatkan Penawaran Harga

    Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.

  • Tempat pembelian

    Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.

  • Pusat Bantuan

    Temukan sumber daya dukungan untuk seluruh kebutuhan Anda, di satu tempat.

  • Dokumentasi Produk
  • Unduhan Perangkat Lunak
  • Pemilih Produk
  • Penggantian dan Penggantian Produk
  • Pusat Bantuan dan Kontak
  • Temukan Kantor kami
  • Dapatkan penawaran harga
  • Tempat Pembelian
  • Komunitas Schneider Electric
  • Karier
  • Profil Perusahaan
  • Melaporkan pelanggaran
  • Aksesibilitas
  • Newsroom
  • Investor
  • EcoStruxure
  • Pencarian Pekerjaan
  • Blog
  • Kebijakan Privasi
  • Pemberitahuan Cookie
  • Ketentuan penggunaan
  • Change your cookie settings