Merek kami

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.
		
Bagaimana kami dapat membantu Anda hari ini?
A-link terminators should be used with NetBotz 750/755
Issue:
NetBotz 750/755 require A-link terminators.

Product Line:
NetBotz

Environment:
NBRK0750
NBWL0755
NetBotz 5.x

Cause:
NetBotz 750 / 755 devices as well as A-link pods and A-link sensors ship with 1 A-link terminator. The terminator is required to reduce potential data collisions on the A-link bus. A number of different issues can occur if they are not used including but not limited to incorrect readings or even lost communications with pods or sensors.

Resolution:
When using the NBRK0750 which has 2 A-link ports, the configuration should be as follows:
1: No pods - terminator in bottom A-link port
2: Pods in 1 chain (either port) - terminator at end of chain. Terminator in open port
3: pods in 2 chains - terminate both chains

When using the NBWL0755, the configuration should be:
1: No Pods - No A-link terminator should be put in the A-link port.
2: Pods in chain - Terminator at end of A-link chain.

Purchasable sku for terminators is 0J-0W05545A

Schneider Electric Indonesia

Jelajahi lebih lanjut
Produk:
Jelajahi lebih lanjut
Produk:

Perlu bantuan?

  • Pemilih produk

    Temukan produk dan aksesoris yang tepat untuk aplikasi Anda secara cepat dan mudah.

  • Dapatkan Penawaran Harga

    Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.

  • Tempat pembelian

    Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.

  • Pusat Bantuan

    Temukan sumber daya dukungan untuk seluruh kebutuhan Anda, di satu tempat.

  • Dokumentasi Produk
  • Unduhan Perangkat Lunak
  • Pemilih Produk
  • Penggantian dan Penggantian Produk
  • Pusat Bantuan dan Kontak
  • Temukan Kantor kami
  • Dapatkan penawaran harga
  • Tempat Pembelian
  • Karier
  • Profil Perusahaan
  • Melaporkan pelanggaran
  • Aksesibilitas
  • Newsroom
  • Investor
  • EcoStruxure
  • Pencarian Pekerjaan
  • Blog
  • Kebijakan Privasi
  • Pemberitahuan Cookie
  • Ketentuan penggunaan
  • Change your cookie settings