Spesifikasi Utama yang Dapat Dilihat Pada MCCB
Terdapat 4 spesifikasi utama untuk menentukan MCCB yaitu:
1. Jenis trip unit
Pada MCCB terdapat 2 jenis tripping unit yaitu TMD dan Micrologic. TMD adalah thermal magnetic trip unit yang digunakan pada jaringan distribusi (D pada TMD berarti Distribusi) yang tampilannya seperti gambar berikut.
Sedangkan, micrologic merupakan electronic trip unit yang dapat dilihat pada bagian depan breaker seperti berikut.
2. Rating Ampere (In)
Untuk MCCB dengan trip unit TMD, rating amperenya dapat dilihat pada tampak depan bagian bawah seperti pada gambar berikut berarti Rating Amperenya adalah 250 A
Sedangkan untuk trip unit Micrologic, rating amperenya dapat dilihat pada tampak depan seperti pada gambar berikut berarti Rating Amperenya adalah 250 A
3. Breaking capacity
Breaking capacity dapat dilihat di tampak depan sebuah MCCB. Seperti pada gambar berikut, dengan rated operational voltage (Ue): 415V maka breaking capacitynya sebesar 70kA.
4. Jumlah phase
Jumlah phase pada MCCB dapat terlihat dari jumlah lekukan pada bagian atasnya. Pada gambar berikut, terdapat 3 lekukan yang berarti MCCBnya merupakan MCCB 3 phase.