Merek kami

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.
		
Bagaimana kami dapat membantu Anda hari ini?
Why is the BMENOC03xx module not being discovered during a scan with EcoStruxure Automation Device Maintenance (EADM)?

DPWS Discovery:

Current day, this protocol is integrated with the PLCs and not the BMENOC03xx. As a result, when using DPWS the BMENOCs will not be discovered.

Modbus Discovery:

To perform Modbus discovery, it's essential to use the correct Unit-ID. By default, EADM (EcoStruxure Automation Device Maintenance) utilizes "255", most devices will respond to this ID, but the BMENOC03xx specifically requires Unit-ID "100".

Discovery via Unit-ID 255:

In the scenario below, the response from the discovered device comes from the PLC.

image1

image2

Discovery via Unit-ID 100:

In the scenario below, the response from the discovered device comes from the BMENOC.

image3

image4

Schneider Electric Indonesia

Jelajahi lebih lanjut
Produk:
Jelajahi lebih lanjut
Produk:

Perlu bantuan?

  • Pemilih produk

    Temukan produk dan aksesoris yang tepat untuk aplikasi Anda secara cepat dan mudah.

  • Dapatkan Penawaran Harga

    Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.

  • Tempat pembelian

    Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.

  • Pusat Bantuan

    Temukan sumber daya dukungan untuk seluruh kebutuhan Anda, di satu tempat.

  • Dokumentasi Produk
  • Unduhan Perangkat Lunak
  • Pemilih Produk
  • Penggantian dan Penggantian Produk
  • Pusat Bantuan dan Kontak
  • Temukan Kantor kami
  • Dapatkan penawaran harga
  • Tempat Pembelian
  • Komunitas Schneider Electric
  • Karier
  • Profil Perusahaan
  • Melaporkan pelanggaran
  • Aksesibilitas
  • Newsroom
  • Investor
  • EcoStruxure
  • Pencarian Pekerjaan
  • Blog
  • Kebijakan Privasi
  • Pemberitahuan Cookie
  • Ketentuan penggunaan
  • Change your cookie settings