המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can the 0U accessory mounting brackets be installed into the front of a NetShelter SV?
Issue:
Customers may want to install the 0U accessory mounting brackets into the front of a NetShelter SV cabinet.

Product Line:
NetShelter SV

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
The owner's manual shows the 0U accessory mounting brackets installed into the rear of the NetShelter SV cabinet.

Resolution:
The 0U accessory mounting brackets can only be installed into the rear of the NetShelter SV cabinet.