המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Where can I get information on primary/ secondary drive Configuration on Altivar 71?
Issue:
Primary/ secondary  drive configuration on ATV71

Product Line:
Altivar 71

Environment:
All serial numbers for ATV71

Cause:
N/A

Resolution:
Information on the primary/ secondary  drive configurations can be found in the Load Sharing with the Altivar ATV71 Application Guide.
See attachment

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Load Sharing.pdf [1.3 MB]