המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How do the rear fan doors of the NetShelter CX cabinet unlock?
Issue:
A customer needs to unlock the rear fan doors to open them.

Product Line:
NetShelter CX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
There is a question regarding how to unlock the rear fan doors.

Resolution:
see attached

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
NetShelter CX2 Unlocking the Rear Fan Panels.ppt [122 KB]