המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Where is the serial number located on a NetShelter AR106V and AR106VI?
Issue:
Need to locate the serial number for tech support or warrantee purposes.

Product Line:
NetShelter WX

Environment:
AR106V and AR106VI, all serial ranges.

Cause:
Cannot locate the serial number.

Resolution:

Please see the attached file.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
AR106V AR106VI Serial Number Location.pdf [140.63 KB]