המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
¿Cuál es la dirección IP predeterminada en los controladores M241?

Article available in these languages: אנגלית

Cuestión:

¿Cuál es la dirección IP predeterminada en los controladores M241?

Línea de productos:

Procesadores Modicon M241

Entorno:

EcoStruxure Machine Expert (anteriormente SoMachine)

Resolución:

De forma predeterminada, la dirección IP es 10.10.x.x.

Los últimos 2 segmentos de la dirección IP predeterminada están compuestos por el equivalente decimal de los últimos 2 bytes hexadecimales de la dirección MAC del puerto.

La dirección MAC del puerto puede obtenerse de la etiqueta ubicada en la parte frontal del controlador. La máscara de subred predeterminada es la máscara de subred de clase A predeterminada de 255.0.0.0.

NOTA: Una dirección MAC siempre se escribe en formato hexadecimal y una dirección IP en formato decimal. Convierta la dirección MAC al formato decimal.

Por ejemplo: si la dirección MAC es 00.80.F4.01.80.F2, la dirección IP predeterminada es 10.10.128.242.

NOTA: Para aplicar la nueva dirección IP después de la descarga de un proyecto, reinicie el controlador mediante un ciclo de alimentación.