המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
¿Existe una versión de prueba de Ecostruxure Control Expert?

Article available in these languages: אנגלית

Cuestión:

¿Existe una versión de prueba de Ecostruxure Control Expert?

Línea de productos:

Unity Pro

EcoStruxure Control Expert (anteriormente Unity Pro)

Entorno:

Software de configuración PLC en PC con Windows

Resolución:

Control Expert viene con una licencia de prueba de 30 días.

Una vez finalizada la primera instalación, la licencia de prueba se activa automáticamente durante el primer lanzamiento del software.

La licencia de prueba incluye el conjunto máximo de funcionalidades de productos de software que corresponde al

Paquete XL de Control Expert con el complemento de seguridad M580.

Si no activa su licencia dentro de los 30 días, Control Expert no se ejecutará una vez que haya caducado el período de prueba.