1920年に設立されたMerlin Gerinは、当初は中・高電圧油サーキットブレーカーを専門としていました。1992年にSchneiderと合併するまで、当社はイノベーションへの投資を続け、急速に成長しました。
沿革
- 1920年
Paul-Louis MerlinとGaston Gerinはグルノーブルで電気機器事業を設立。
- 1921年
グルノーブルのVolta研究所は、高電圧機器の安全性を調べる試験を実施するために建設され、1930年代には800kVを達成。
- 1929年
Paul-Louis Merlinの電気実習生のための学校がグルノーブルに開校。
- 1937年
Merlin Gerinがオイルよりも信頼性と安全性が高い、空気サーキットブレーカーを開発。
- 1946年
10,000Aと15,000Vの短絡を遮断するMerlin Gerin初のサーキットブレーカーを発売。
- 1951年
初のシリーズの低電圧コンパクトサーキットブレーカーがWestinghouseライセンスで発売。
- 1972年
家庭用のF32低電圧ミニチュアサーキットブレーカーを発売。
- 1974年
Acti 9およびResi 9の前身であるマルチ9モジュール式保護システムを発売。
- 1986年
MasterPact 800-6300 Aモールドケース気中遮断器を発売。
Schneider Electricの沿革
Schneider Electricの沿革と現在のブランドについてご紹介します。