シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

シュナイダーエレクトリック、ソニーセミコンダクタソリューションズとの協業により、AIによる製造現場向け安全性向上ソリューションを提供開始

  • ソニーセミコンダクタソリューションズのインテリジェントビジョンセンサー内蔵カメラと産業用コンピューターで現場の安全性を強化
  • 簡単かつ低コストで製造現場のAI導入を実現できるソリューションとして両社で展開を加速
  • シュナイダーの泉大津事業所にて、安全性向上ソリューションとして導入

エネルギーマネジメントおよびオートメーションにおけるデジタルトランスフォーメーションのリーダーであるシュナイダーエレクトリック(以下、シュナイダー)は、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社(以下、ソニー)との協業のもと、ソニーのインテリジェントビジョンセンサーとシュナイダーエレクトリックの産業用コンピューターを用いたAI活用による安全性向上ソリューションの提供を開始しました。

本ソリューションは、AI処理機能を搭載したソニーのインテリジェントビジョンセンサー「IMX500」と、シュナイダーエレクトリックのPro-faceブランドが手掛ける産業用コンピューター「PS6000シリーズ」を組み合わせて実現したものです。IMX500はセンサー内でAI処理を行うことができるため、クラウドへの接続を必要とせず、シンプルなシステム構成により現場への迅速なAI導入が実現できます。

提供に先立ち、シュナイダーの泉大津事業所に同ソリューションのテスト導入を行いました。泉大津事業所は、HMIや産業用コンピューターをはじめとするPro-faceブランド製品の最終組み立てや個別カスタム対応を行う拠点で、カスタマイズ用の様々な部品を保管するエリアでは、転倒や物の落下に備え、作業時に安全防具(ヘルメット・安全靴・安全ジャケット)の着用が必須です。作業現場の状況を、IMX500を搭載したAIカメラでリアルタイムに検知して、産業用コンピューターを介して通知することにより、安全防具を着用せずに危険エリアに侵入・作業している危険状態の発生を最小化し、製造現場の安全性と管理効率を向上しました。

図:具体的な導入ソリューションの構成

 

導入ソリューションの主な特長

  • インテリジェントビジョンセンサーによる高精度な認識:ヘルメット、安全靴、安全ジャケットなどの着用状況をリアルタイムで自動検知
  • Pro-face の産業用コンピューターと連携:検知結果を現場のHMI上で即時に可視化・通知
  • シンプルな構成と導入のしやすさ:複雑な配線や大規模な設備変更不要、既存環境に柔軟に対応

 

ソリューションとしての今後の展開について

ソニーのインテリジェントビジョンセンサー内蔵カメラとシュナイダーエレクトリックの産業用コンピューターによるソリューションは、低コストでクイックに製造現場へのAI導入を行うことができます。泉大津事業所でのような安全性向上のみならず、製造現場で様々なシーンへの活用が可能です。

 

展開可能な利用シーンの一例

  • 安全衛生:作業者や機械の状態を監視し、セキュアな工場を実現
    作業者の位置認識/一人作業の検知/安全防具の着用検出/作業動作の分析/服装・顔認識による権限変更
  • 目視監視・検査代替:生産製品の状態を監視し、目視検査を自動化・定量化
    ミスワイヤード検出/異物混入・傷等の検出/梱包品質検証/基板等の不良検知
  • 工場の生産性向上:工場の状態監視から、非効率な工程を改善
    設備状態の監視/ライン稼働率の見える化/古い設備の異常検知
     

また、これらハードウェアで処理・蓄積・取得したデータの更なる分析や意思決定への活用に向けて、今後はシュナイダーエレクトリックのグループ企業である英AVEVAのクラウドソリューション「CONNECT(コネクト)」とさらなるデータ連携を強化してまいります。

労働人口減少や技術継承など様々な課題を抱える製造現場において、AI技術の活用には大きな期待が寄せられています。シュナイダーエレクトリックは、ソニーとの協業のもと、両社の持つ製品や技術を組み合わせることにより、今後も製造現場での幅広いAI利活用を目指し、最先端技術の融合によるコラボレーションを加速させます。

 

参考資料:
ソリューション紹介インタビュー 
https://www.proface.com/ja/solution/customer-story/ai_sss

泉大津拠点でのテスト導入事例
https://www.proface.com/ja/solution/customer-story/ai_safety

https://www.proface.com/ja/download/improvement/PS6000/ai_safety

 

本ソリューションの構成製品について

インテリジェントビジョンセンサーおよびエッジAIソリューションの効率的な開発・運用を実現する「AITRIOS™

IMX500は、AI処理機能を搭載する業界初のインテリジェントビジョンセンサーです。センサー内での高速なエッジAI処理を可能にし、必要なデータだけを出力します。これにより、システムとしてのデータ転送遅延時間の低減、消費電力や通信コストの削減などに貢献しながら、プライバシーにも配慮したソリューションを実現します。さらに、ソニーによるエッジAIセンシングプラットフォーム「AITRIOS」は、ソリューションにおけるIMX500の効率的な開発・運用を可能にします。

 

業界最高レベルのスペックを備えた産業用コンピューター「PS6000シリーズ

PS6000シリーズは、業界最高レベルのスペックを備え、装置組込みからエッジ用途まで幅広く活用できる産業用コンピューターです。ボックスとディスプレイを自由にカスタマイズできる組込み出荷サービスや、キッティング、修理、サポートなど、国内設計だからこその安心対応を実現しています。

 

*AITRIOSは、ソニーグループ(株)またはその関連会社の登録商標または商標です

 

Wiztrustブロックチェーン認定プラットフォームの導入

2019年10月2日から、シュナイダーエレクトリックは通信の安全性を確保するために、コンテンツについてWiztrustから認定を受けています。コーポレートコミュニケーションについては、WebサイトWiztrust.comで、信頼性を確認できます。
プレスリリースを表示 (pdf, 185 kb) 新しいウィンドウで開きます。
このページを共有する:

チャット

ご不明な点やサポートが必要な場合は私たちがお手伝いします。