シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

アロー, ROLシリーズ, 一灯多色式LED表示灯, ロングボディ, φ40 mm, クリアグローブ, 赤/黄/緑/青, 点灯, ブザーなし, 壁付け, IP64, 24V DC

ARRROML-24-4

詳細については技術的なよくあるご質問(FAQ)を参照してください。

よくある質問の回答を簡単に見つけることができます。