브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

슈나이더 일렉트릭, 프리벤타 XPS 유니버설 세이프티 릴레이 모듈 시리즈 출시

• 향후 보증 테스트 주기와 수명 종료까지 남아 있는 주기에 대한 상태 정보 제공

• 기존시리즈 대비 품목 수량을 대폭 줄여, 스페어 파트 물류 및 문서 단순화 가능

한국, 2020 1 8 – 에너지 관리 및 자동화 분야의 디지털 혁신을 선도하고 있는 글로벌 기업 슈나이더일렉트릭(www.se.com/kr/ko/, 한국지사 대표 김경록)이 하드와이어 아키텍처에서 단일 세이프티 기능을 처리하고 세이프티 모듈의 성능을 높이는 프리벤타 XPS 유니버설(Preventa XPS Universal) 세이프티 모듈 시리즈를 발표했다.

슈나이더일렉트릭의 프리벤타 XPS 유니버설은 하드와이어 세이프티 모듈의 적용 단순성과 메시지의 다양성을 결합한 제품이다. 이전에는 더 복잡하고 비싼 필드버스(Fieldbus) 기술이 필요했으나 슈나이더일렉트릭의 프리벤타 XPS 유니버설 세이프티 모듈은 단순 와이어를 통한 모듈의 스마트 솔리드 스테이트 출력과 PLC의 디지털 입력 간의 단순한 점대점(point-to-point) 연결을 사용하여 서로 다른 40여 가지 메시지(유형에 따라 다름)를 보낼 수 있다. 또한, 세이프티 모듈은 스마트 보조 출력을 사용하여 향후 테스트 주기와 수명 종료 전까지 남은 주기 시간에 대한 정보를 제공한다.

슈나이더일렉트릭의 프리벤타 XPS 유니버설 세이프티 모듈은 모듈화된 신호를 장비 컨트롤러로 전송한다. 장비 제조업체는 장비 컨트롤러에 신호를 디코딩할 수 있는 두 개의 기능 블록을 포함하고, 라이브러리는 슈나이더일렉트릭 컨트롤러의 모든 프로그래밍 시스템과 시장에서 가장 일반적인 컨트롤러의 프로그래밍 시스템을 위한 기능 블록을 제공한다.

슈나이더일렉트릭의 프리벤타 XPS 유니버설 세이프티 모듈은 단순한 장비부터 복잡한 장비까지 광범위로 적합하고, 차별화된 진단 정보와 예지 유지보수 접근 방식에 대한 요구에 부응하고 있다. 또한, 세이프티 모듈 제품군에 속한 각 모델들은 여러 세이프티 기능 중 장비에 필요한 손가락이나 나사 드라이버 또는 전면의 로터리 스위치를 돌리는 것으로도 선택할 수 있다. 이처럼 슈나이더일렉트릭의 프리벤타 XPS 유니버설 세이프티 모듈은 하나의 제품에서 다양한 기능을 구현하여 전체 제품의 품목 수가 줄어들며, 스페어 파트 물류 및 장비 관련 문서가 간소화된다.

지금까지 슈나이더일렉트릭이 제공하는 모든 세이프티 관련 제품과 마찬가지로 프리벤타 XPS 유니버설 세이프티 릴레이 모듈에서도 인증된 세이프티 체인 솔루션을 사용할 수 있다. 슈나이더일렉트릭의 인증된 세이프티 체인 솔루션은 애플리케이션 아키텍처와 설명서를 포함한 적용 예제를 보여주며, 이를 통해 필요한 세이프티 기능을 완벽하게 구성하고 세이프티 장비의 개발 속도를 높일 수 있다.

Wiztrust의 블록체인 인증 플랫폼 채택

2019년 10월 2일부터 슈나이더 일렉트릭이 통신 보안을 위해 Wiztrust의 콘텐츠를 인증합니다. Wiztrust.com 웹사이트에서 기업 통신용 인증을 확인할 수 있습니다.
보도 자료 보기 [PDF, 184KB] 새 창에서 열기
이 페이지 공유:

Chat

질문이 있거나 도움이 필요하십니까? 슈나이더 일렉트릭은 도울 준비가 되어 있습니다.