브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What size hole is required to mount a 9066 RA1 or 9066 RB1 OEM external reset button kit ?
Issue:
Hole dimensions for a 9066RA1 button

Product Line:
NEMA starters

Environment:
Class 9066 external reset buttons

Cause:
Determine the correct size to mount the reset button kit

Resolution:
This OEM reset kit is designed for a 30mm, 1.22" hole.