브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why does the high horsepower Altivar 58 V5.1 drive and a V4.1 keypad display the INI fault?
Issue:
The high horsepower Altivar 58, with software version V5.1 gives a INI fault on a V4.1 keypad display.

Product Line:
ATV58

Environment:
Keypad

Cause:
n/a

Resolution:
The high HP ATV58 drives require the use of V5.1 keypads. They will not work with earlier version keypads and will cause this error. Note the compatibility chart, in the beginning of the ATV58 keypad programming manual. These keypads have been obsoleted and are no longer available.