브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the ohmic value and average power for the resistor used in the VW3A66713 dynamic brake kit?
Issue:
Ohmic and power value for resistor used in the VW3A66713 dynamic brake kit

Product Line:
Altivar Drives

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
The value is  of the resistor is 28 ohms and the power is 204 watts.