브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How can you get a motor running indication from the ATS48 unit?
Issue :
Which Relay contact would you land wires on to get a motor running indication from an Altistart 48?

Product Line :
Altistart 48

Environment :
All

Resolution :
To obtain a contact closure indicating motor is running, could set up relay R3 for rnl which changes state when the motor is powered.
This programming is done in the I/O menu of the parameters.