브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the mean time between ( MTBF ) failure for the ATS48 unit?
Issue:
What is the MTBF for the ATS48 unit?

Product Line:
Altistart 48 ATS48

Environment:
All

Cause:
Spec data

Resolution:
MTBF rates for the ATS48 were determined based on standard CNET UTE C 80-180 dated July 2000.
The rates were calculated based on 335 running days per year, 12 hours per day, or 4020 hours per year.
The rates are given at two ambient temperatures: 30C and 60C.

See attached file.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
MTBF ATS48.pdf [4.47 KB]