브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the part number for the Heatsink Temperature Sensor for the ATV66C10N4, ATV66C13N4, ATV66C15N4, ATV66C19N4, ATV66C23N4, ATV66C28N4 or ATV66C31N4?
Issue:
Part number for the Heatsink Temperature Sensor of the ATV66C10N4, ATV66C13N4, ATV66C15N4, ATV66C19N4, ATV66C23N4, ATV66C28N4 or ATV66C31N4

Product Line:
ATV66 drives

Environment:
Heatsink Temperature Sensor

Cause:
n/a

Resolution:
VZ3GN005 is the NTC thermal probe and cable. This part has been obsoleted and is no longer available.