브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the ATS48 line voltage operating range?
Issue:
Live voltage operating range of ATS48.

Product line:
Altistart 48, ATS48

Environment:
all

Cause:
n/a

Resolution:
The Altistart 48 is suitable for three phase supply voltages that range from 208VAC to 690VAC , 50/60Hz.  The tolerance of the voltage supply is -15% to +10%.