브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the difference between the 9080 MH10 and MHA10 end clamps?

Issue
Customer would like to know the difference between the 9080 MH10 and MHA10 end clamps.

Product Line
Terminal Blocks

Environment
All Products

Cause
Product features and selection

Resolution
The MH10 was for DIN 1 and DIN 3 track and is now obsolete.

The MHA10 is DIN 3 only.


CTA-ID : 2014767