브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the NEMA rating for the XACA pendant station enclosure?
Issue:
NEMA Rating of the XACA Pendant Station

Product Line:
Push Buttons and Operator Interface

Environment:
Harmony XAC Medium-Duty Pendant Stations

Resolution:
It is rated NEMA 4, 4X (indoor and outdoor), and IP65.
Pistol grip NEMA 4, 4X (indoor), and IP65.