브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Are the ATS48 soft starters available in a NEMA 3R enclosure rating?
Issue :
Looking for an ATS48 installed inside a NEMA 3R enclosure.

Product Line :
Enclosed 48

Environment :
All

Cause :
Enclosures for the ATS48

Resolution :
Yes. Nema 3R is available in the Enclosed ATS48 packages.
See the attached document.


슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
8800BR0402.pdf [497.89 KB]