브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can the SR2A101FU be programmed from the front of the relay without using the PC and software?
Issue:
Programming a Zelio SR2 without a PC

Product line:
Zelio IEC Style Smart Relays

Environment:
Relays and Timers

Resolution:
Yes it can, but it has to be in LADDER language only.