브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is an Analog Output standard on the ATS48 unit?
Issue:
Analog Output on the ATS48 unit.

Product Line:
Altistart 48

Environment:
All

Cause:
Need details on analog output

Resolution:
Yes.
It is a programmable analog output.
Output can be configured as 0-20 mA or 4-20 mA
*Accuracy +/- 5% of the maximum value, maximum impedance 500 ohms