브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why do the drawings in the ATS48 Installation Guide show 2 fuses on CL1,CL2 terminals?
Issue:
Drawings in the ATS48 Installation Guide show 2 fuses on CL1,CL2

Product Line:
ATS48

Environment:
All

Cause:
ATS48 fuse on the CL1 and CL2 terminals

Resolution:
It is not necessary to have two fuses. Only one fuse is needed. Please refer to attached Catalog for updated drawings.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATS48 Catalog October 2014.pdf [3.79 MB]