브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is the temperature sensor used in the Altistart 48 soft starter a PTC or a NTC sensor?
Issue:
ATS48 temperature sensor

Product Line:
ATS48

Environment:
All models

Resolution:
The ATS48D17Y, ATS48D22Y, ATS48D32Y, ATS48D38Y, ATS48D47Y, ATS48D62Y, ATS48D75Y, ATS48D88Y, ATS48C11Y, ATS48C14Y, ATS48C17Y, ATS48C21Y, ATS48C25Y and ATS48C32Y use a Positive Temperature Coefficient (PTC) sensor.

The ATS48C41Y, ATS48C48Y, ATS48C59Y, ATS48C66Y, ATS48C79Y, ATS48M10Y and ATS48M12Y use a Negative Temperature Coefficient (NTC) sensor.